Adelántese a la curva normativa con Copeland
Obtenga toda la información que necesita para prepararse para el futuro de la refrigeración sostenible aprovechando años de experiencia en el sector de la refrigeración comercial.
Durante los últimos años, las partes interesadas en la refrigeración comercial en Estados Unidos han seguido de cerca los esfuerzos normativos para reducir progresivamente el uso de refrigerantes de hidrofluorocarburos (HFC) con alto potencial de calentamiento global (GWP).
En Copeland, estamos desarrollando una amplia gama de tecnologías de refrigeración que ayudarán a las empresas a cumplir con las regulaciones emergentes, alcanzar sus objetivos de sustentabilidad y elegir un camino a seguir que esté alineado con sus preferencias operativas a largo plazo. Una de las formas en que Copeland ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos es proporcionando información sobre refrigerantes alternativos de bajo GWP.
Webinars E360:
Estrategias de refrigeración de bajo GWP
Copeland se compromete a impulsar las tecnologías de refrigeración con CO₂ mediante el desarrollo de soluciones innovadoras que hagan que el CO₂ sea más viable para nuestros clientes y la industria.
El propano (o R-290) está reconocido en todo el mundo como una alternativa de refrigerante natural respetuoso con el medio ambiente, ideal para su uso en refrigeración de autocontenidos.
La idoneidad del amoníaco para aplicaciones de baja temperatura (BT) lo ha convertido en un pilar en aplicaciones industriales, de enfriamiento de procesos, almacenamiento en frío y pistas de hielo.
Las normativas medioambientales y las iniciativas de sostenibilidad están impulsando a la industria de la refrigeración comercial hacia alternativas de refrigerantes con menor potencial de calentamiento global (Global warming potential, GWP). La nueva serie de seminarios web de Copeland aborda los retos clave, consideraciones y el camino a seguir. Desde regulaciones y parámetros de seguridad hasta aplicaciones específicas para refrigerantes y advertencias operativas, encontrará las respuestas necesarias para navegar con éxito en su viaje.
Las industrias minoristas del sector de alimentación, servicios alimentarios y enfriamiento industrial se encuentran en medio de una transición trascendental en sus arquitecturas de sistema de refrigeración. En una época impulsada por la actividad regulatoria histórica y la necesidad de implementar sistemas sostenibles, el número de opciones de refrigeración a disposición de estos operadores parece crecer exponencialmente.
Para llegar a lo que muchos denominan el “juego final” de cumplir la normativa y alcanzar los objetivos corporativos de sostenibilidad, cada vez más empresas buscan sistemas basados en refrigerantes que ayuden a conseguir estos objetivos. Haga clic a continuación para ver la publicación de Copeland “Opciones de refrigerantes alternativos para una nueva década”, para saber cómo los sistemas de menor GWP están forjando el camino hacia el futuro de la refrigeración.
Es evidente que el movimiento mundial hacia sistemas de refrigeración respetuosos con el medio ambiente es algo más que una tendencia pasajera. Durante más de una década, fabricantes de componentes, fabricantes de equipo, contratistas y usuarios finales se han dedicado a desarrollar e introducir tecnologías basadas en refrigerantes que ofrecen un menor potencial de calentamiento global (GWP).
Independientemente de lo que esté impulsando su futura estrategia de refrigeración, Copeland está desarrollando tecnologías para ofrecer una oferta integral de soluciones en refrigeración, desde formatos de venta minorista pequeños a grandes, refrigerantes de bajo GWP a refrigerantes de muy bajo GWP, y arquitecturas distribuidas a centralizadas.
Al igual que muchas partes interesadas del sector de la refrigeración comercial, es muy importante mantenerse al corriente del dinámico clima normativo. Desde la toma de decisiones sobre refrigerantes y la selección de equipos de nueva generación hasta la planificación de la conformidad y el cumplimiento de los objetivos de sustentabilidad, muchas empresas están basando algunas de sus decisiones más importantes en estos desarrollos.
Si usted es un posible propietario u operador de un sistema de refrigeración de nueva generación, es importante que conozca las características de desempeño y las consideraciones de seguridad de estas tecnologías emergentes de refrigerantes alternativos. Tanto si está evaluando el dióxido de carbono (R-744), el propano (R-290), los HFC de bajo GWP o las nuevas alternativas A2L, Copeland puede ayudarle a seleccionar la tecnología más adecuada para su aplicación y su futuro.
Preguntas frecuentes sobre refrigerantes con bajo potencial de calentamiento global
El CO₂ no es tóxico y demostró ser una alternativa muy eficiente a los HFC en aplicaciones de baja y media temperatura. Los sistemas de refrigeración basados en CO₂ se han utilizado con éxito en aplicaciones comerciales e industriales en Europa durante casi dos décadas. Debido a su bajo punto crítico y a su elevada presión de funcionamiento (en torno a 1500 psig o 103 bar), las estrategias de refrigeración de CO₂, como la aplicación en cascada y booster transcrítico, deben diseñarse teniendo en cuenta sus características únicas. A la luz de las regulaciones ambientales actuales, la popularidad de estos sistemas ha aumentado significativamente en América del Norte en los últimos años.
El propano es un hidrocarburo que también se identificó en los primeros tiempos de la refrigeración como un refrigerante eficaz. Su gran capacidad, el desempeño de su eficiencia energética y su muy bajo GWP se ven compensados por su clasificación como sustancia A3 (altamente inflamable). Pero a medida que se fueron utilizando refrigerantes sintéticos para muchas aplicaciones de refrigeración, se abandonó en gran medida el R-290 en favor de sus homólogos a base de CFC. Desde la década de 2000, el R-290 ha ido recuperando popularidad en todo el mundo como alternativa eficaz y con un menor GWP a los HFC como el R-404A y el HFC-134a, especialmente en una amplia gama de vitrinas de baja.
El amoníaco fue uno de los primeros refrigerantes utilizados en aplicaciones de refrigeración. Si bien sus propiedades termodinámicas superiores lo convirtieron en la primera opción lógica para los primeros sistemas de refrigeración, su toxicidad requiere el cumplimiento cuidadoso de procedimientos de aplicación seguros para garantizar el bienestar del operador y del cliente. Con la llegada de los refrigerantes CFC a mediados del siglo XX, la industria de la refrigeración abandonó el R-717 en favor de alternativas sintéticas de menor riesgo que ofrecían características de desempeño comparables. Aun así, la idoneidad del amoníaco en aplicaciones de baja temperatura lo ha convertido en un pilar en aplicaciones industriales, de enfriamiento de procesos, almacenamiento en frío y pistas de hielo.
Los A2L, clasificados como “ligeramente inflamables”, están actualmente aprobados para su uso en aplicaciones de refrigeración comercial en Europa y otras regiones del mundo, donde han demostrado ser seguros desde el punto de vista operativo y respetuosos con el medio ambiente. Estas instalaciones han despertado el interés de los minoristas del sector de alimentación de EE. UU., que buscan cumplir los mandatos normativos y/o satisfacer las iniciativas de sustentabilidad.
A medida que evolucionen las normativas medioambientales y se ultimen los parámetros de seguridad en EE. UU., los A2L se convertirán en otra opción para conseguir una refrigeración de bajo GWP.
Las industrias minoristas del sector de alimentación, servicios alimentarios y enfriamiento industrial se encuentran en medio de una transición trascendental en sus arquitecturas de sistemas de refrigeración. En una época impulsada por la actividad reguladora histórica y la necesidad de implementar sistemas sostenibles, el número de opciones de refrigeración a disposición de estos operadores parece crecer exponencialmente, y con ello, una cantidad equivalente de confusión sobre cuál es la mejor alternativa de sistemas de cara al futuro.
A medida que la industria de la refrigeración comercial continúa la transición hacia refrigerantes con menor potencial de calentamiento global (GWP), el CO2 ( R-744), el R-290 (o propano) y los refrigerantes A2L están llamados a desempeñar papeles cada vez más importantes. En los próximos años, los minoristas del sector de alimentación se enfrentarán a nuevos retos de cumplimiento normativo que afectarán a sus opciones de sistema de refrigeración. Al mismo tiempo, muchos han establecido objetivos corporativos de sustentabilidad que los impulsan hacia la implementación de tecnologías de refrigeración más respetuosas con el medio ambiente.
Las normativas mundiales, federales y estatales están reduciendo progresivamente el uso de refrigerantes con alto GWP y casi eliminando los que tienen potencial de agotamiento de la capa de ozono. Al mismo tiempo, los agresivos objetivos corporativos de sustentabilidad están llevando a más empresas a reevaluar la viabilidad de sus sistemas de refrigeración. En los próximos años, el sector de la refrigeración comercial tendrá que vigilar de cerca los posibles cambios en nuestro dinámico clima normativo.
Aunque el panorama actual en Estados Unidos es cambiante, no cabe duda de que el ritmo de la transición hacia el abandono de los HFC se está acelerando. Muchos operadores, como los de California, están evaluando sus opciones de refrigeración y preparándose para un futuro en el que se utilicen refrigerantes con menor GWP. Otros simplemente quieren alinear sus estrategias de refrigeración con los objetivos de sustentabilidad de la empresa.
Durante los últimos años, las partes interesadas en la refrigeración comercial en Estados Unidos han seguido de cerca los esfuerzos normativos para reducir progresivamente el uso de refrigerantes hidrofluorocarburos (HFC) con alto potencial de calentamiento global (GWP). En la última década han aparecido refrigerantes alternativos que ofrecen distintos grados de reducción del GWP. Pero entre las opciones fácilmente disponibles que se consideran seguras y cuyo uso está aprobado, han surgido varias que representan enfoques distintos de la sustentabilidad: de bajo, menor y muy bajo GWP.
Tanto si se está preparando para cumplir con una normativa regional como si, en general, busca reducir sus emisiones de carbono, han surgido varias categorías de refrigerantes como alternativas probadas y viables a los HFC tradicionales.